主题中讨论的其他器件:TUSB1210
工具/软件:Linux
您好!
我们将 USB3和 USB4使用 ULPI 接口。 我们有 TUSB1210 phy 芯片。
我们已将 dra76-EVM.dts 配置为、
&OMA_dwc3_3{ status ="好的"; /* extcon =<好 的";*/};&USB3{dr_mode ="主机";SNP、hsps_interface ="ulpi";status ="好的"; /* reset-gpOB4 ="gpio_active" ; "uss_status"="nich";"nich_zh_condition";"nom_condition"="u_di_zh_zh_zh_interface"; /*RESET-GPIO =<&GPIO5 17 GPIO_ACTIVE_LOW>;*/
};
我们为 ULPI 启用了.config 文件、在启动 Linux 后、在列出 ko 模块时、它显示已加载 ULPI。 问题是 PHY 芯片的 CPEN 未驱动电源开关。 已检查显示60MHz 的时钟。 我们使用的是处理器 SDK Linux Automotive 5.01。