This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OMAP-L137:OMAP-L137

Guru**** 2553460 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/793034/ccs-omap-l137-omap-l137

器件型号:OMAP-L137

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

     我刚刚收到 OMAP-L137。 我是初学者、因此我需要启动指南。 如何将该板连接到我的 PC。 我只想从信号发生器获取模拟信号(型号:Agilent 33210A)。 并将其馈送到示波器。 有人能不能指导我如何设置 OMAP-L137。 我想将其连接到 PC。我有 code composer studio。 我还需要安装什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    此页面上
    www.ti.com/.../tmdsoskl137
    您可以找到介绍 OMAP-L137电路板使用的视频演示。 您可以在其中找到所需的详细信息。

    Michail