请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L137 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我刚刚收到 OMAP-L137。 我是初学者、因此我需要启动指南。 如何将该板连接到我的 PC。 我只想从信号发生器获取模拟信号(型号:Agilent 33210A)。 并将其馈送到示波器。 有人能不能指导我如何设置 OMAP-L137。 我想将其连接到 PC。我有 code composer studio。 我还需要安装什么。