主题中讨论的其他器件:TDA2
工具/软件:Linux
大家好、
我们使用 VISION_SDK_03_04源(TDA2xx)。
在默认的 u-boot 源代码中未启用 NAND 支持。
我们 在以下路径中启用了 NAND 支持。
我们在 include/configs/dra7xx_evm.h 中添加了#define CONFIG_NAND 1
并将#define CONFIG_CMD_NAND 修改为 include/configs/ti_armv7_omap.h 中的#define CONFIG_CMD_NAND 1。
然后将新映像闪存到 EVM。
我们在 u-boot 中得到了 mtdparts。
但在 u-boot 中、它显示在 logs.e2e.ti.com/.../log_5F00_NAND.txt 下方
NAND: 0 MIB
和内核日志显示了"[1.788753] nand:找不到 NAND 器 件"和"[2.010108] EVM_3V3_SW:由 sysen1"找不到 NAND 器件"提供。
请帮助我们解决此问题。
如需参考、请查找附件。
谢谢、此致、
Sankar。