This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2SX:需要支持从 NAND 引导 TDA2XX EVM

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/792934/linux-tda2sx-need-support-for-tda2xx-evm-boot-from-nand

器件型号:TDA2Sx
主题中讨论的其他器件:TDA2

工具/软件:Linux

大家好、

我们使用 VISION_SDK_03_04源(TDA2xx)。

 在默认的 u-boot 源代码中未启用 NAND 支持。

我们 在以下路径中启用了 NAND 支持。

我们在 include/configs/dra7xx_evm.h 中添加了#define CONFIG_NAND 1

并将#define CONFIG_CMD_NAND 修改为  include/configs/ti_armv7_omap.h 中的#define CONFIG_CMD_NAND 1。

然后将新映像闪存到 EVM。

我们在 u-boot 中得到了 mtdparts。

但在 u-boot 中、它显示在 logs.e2e.ti.com/.../log_5F00_NAND.txt 下方

NAND: 0 MIB

和内核日志显示了"[1.788753]   nand:找不到 NAND 器    件"和"[2.010108] EVM_3V3_SW:由 sysen1"找不到 NAND 器件"提供。

请帮助我们解决此问题。

如需参考、请查找附件。

 

谢谢、此致、

Sankar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sankar、您好!

    此处讨论了此主题:
    e2e.ti.com/.../788250

    我将关闭此主题。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的快速回复。

    在 u-boot 中、我们给出了 mtdparts 命令、我们得到了以下日志。

    未设置 mtdparts 变量、请参阅"帮助 mtdparts"
    未找到设备 nand0。

    我们需要修改哪些文件才能启用 nand0。

    谢谢、此致、
    Sankar。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sankar、您好!

    如其他线程中所述、TDA2 EVM 没有 NAND 闪存。

    此致、
    Rishabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,更正了我之前的答复中的一个拼写错误。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    您是说 S/W 支持吗?

    此致、
    Sankar。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sankar、您好!

    我是指硬件支持。 您可以查看电路板原理图。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0160.sprr212.pdfe2e.ti.com/.../3107.CPU_5F00_Schematic.pdfHiRishabh、

    请查找随附的原理图和 布局。

    在原理图 中、OUT EVM 中存在 U6 NAND IC。

    您能否确认、我们是否引用了正确的原理图和源代码?

    此致、

    Sankar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sankar、您好!

    您在这里有一个重复的主题:e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/788250/2932772#2932772
    请在此处发布您的问题、我将关闭此主题。

    此致、
    Rishabh