请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2G12 您好!
我想知道器件型号 为66AK2G12ABYQ100的 SoC 何时上市。 此时、站点报告组件处于预览状态、未处于活动状态。 这是°温度范围为-40 ̊ C/+125°C 的唯一芯片、这对于我的应用来说是必要的。
如果此论坛 不是要求提供此信息的正确场所、我会对此表示歉意。
感谢您的协作。
此致
Graziano Rufolo
硬件工程师
Hitachi Rail