This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:有关 SoC 发布的信息

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/791637/66ak2g12-info-about-soc-release

器件型号:66AK2G12

您好!

我想知道器件型号 为66AK2G12ABYQ100的 SoC 何时上市。 此时、站点报告组件处于预览状态、未处于活动状态。 这是°温度范围为-40 ̊ C/+125°C 的唯一芯片、这对于我的应用来说是必要的。

如果此论坛 不是要求提供此信息的正确场所、我会对此表示歉意。

感谢您的协作。

此致

Graziano Rufolo

硬件工程师

Hitachi Rail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Graziano、
    感谢您的提问。 我正在向负责此设备的应用程序团队寻求帮助。 您应该很快会收到回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Graziano、

    66AK2G12ABYQ100是自动认证版本、预计于2019年第2季度末发布 RTM。

    谢谢、

    Debbie