This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320C6655:Linux-C6x 是否支持 c665x?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/791564/linux-tms320c6655-does-linux-c6x-support-c665x

器件型号:TMS320C6655

工具/软件:Linux

您好!

我正在使用最新的 Linux-C6x-2.0和 C6655。

我阅读了 Linux-C6x wiki、Linux-C6x wiki 中提到的支持器件不包括 c6655/c657、但有人说 Linux-C6x 内核支持 c665x。

当我运行内核时,内核将挂起在芯片()上,因为内核通常不会设置为用户模式

请告诉我,Linux-C6x 是否支持 c665x?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于不再维护此功能、因此您将获得有限的支持。 请参阅 Linux-C6x wiki、它支持(按原样)该 wiki 中列出的器件。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yordan

    感谢您的回复。

    现在、Linux-C6x 可以在 C6655上运行、并显示一些内部异常消息。

    谢谢。