This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:Yocto 构建 webkitgtk

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/809286/linux-am3358-yocto-build-webkitgtk

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

各位专家:

我想将 webkitgtk 包构建到我的 AM335x Yocto 构建中。

BTW、我已经使用 x11 Yocto 构建来启用 webkitgtk、但它仍然显示 x11依赖项错误。

我在使用默认的最新 Processor SDK Yocto Build 时尝试过、该编译具有 Weston GUI、遇到以下错误、因此我移至 x11编译、但仍会出现错误。

我将关注以下 wiki 页面。

步骤:

Git 克隆 git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk
CD tisdk
oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk-04.01.00.06-x11-config.txt
CD 版本
。 配置/设置
导出路径=/opt/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:$path
MACHINE=AM335x-EVM bitbake Arago-core-tisdk-image

Titus@Titus-PC:~/workdir/AM335x/yocto_x11/tisdk/build machine=AM335x-EVM bitbake webkitgtk
正在加载高速缓存:100%|################################################################################################ |时间:0:00:00
已从依赖关系缓存加载3260条目。
警告:没有适用于以下各项的配方:
/home/titus/workdir/AM335x/yocto_x11/tisdk/sources/meta-openamp/recipes-bsp/device-tree/device-tree-generation_。bbappend
错误:没有提供'webkitgtk'
错误:已跳过 webkitgtk:缺少所需的 distro 功能'x11'(不在 distro_features 中)

摘要:显示了1条警告消息。
摘要:显示1条错误消息、返回非零退出代码。
Titus@Titus-PC:~/workdir/AM335x/yocto_x11/tisdk/build  

您能帮助解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Titus、

    尝试 帖子中的建议。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Titus、

     您是否成功解决了此问题?

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、因为我们没有听到您的反馈、我必须假设您已经超越了这个问题。 如果不是、请随时回复或根据需要创建新问题。 谢谢。