工具/软件:Linux
各位专家:
我想将 webkitgtk 包构建到我的 AM335x Yocto 构建中。
BTW、我已经使用 x11 Yocto 构建来启用 webkitgtk、但它仍然显示 x11依赖项错误。
我在使用默认的最新 Processor SDK Yocto Build 时尝试过、该编译具有 Weston GUI、遇到以下错误、因此我移至 x11编译、但仍会出现错误。
我将关注以下 wiki 页面。
步骤:
Git 克隆 git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk
CD tisdk
oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk-04.01.00.06-x11-config.txt
CD 版本
。 配置/设置
导出路径=/opt/gcc-linaro-6.2.1-2016.11-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin:$path
MACHINE=AM335x-EVM bitbake Arago-core-tisdk-image
Titus@Titus-PC:~/workdir/AM335x/yocto_x11/tisdk/build machine=AM335x-EVM bitbake webkitgtk
正在加载高速缓存:100%|################################################################################################ |时间:0:00:00
已从依赖关系缓存加载3260条目。
警告:没有适用于以下各项的配方:
/home/titus/workdir/AM335x/yocto_x11/tisdk/sources/meta-openamp/recipes-bsp/device-tree/device-tree-generation_。bbappend
错误:没有提供'webkitgtk'
错误:已跳过 webkitgtk:缺少所需的 distro 功能'x11'(不在 distro_features 中)
摘要:显示了1条警告消息。
摘要:显示1条错误消息、返回非零退出代码。
Titus@Titus-PC:~/workdir/AM335x/yocto_x11/tisdk/build
您能帮助解决此问题吗?