请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM8148 工具/软件:Linux
尊敬的 TI 员工:
您是否对 VCXO 源选择和电路设计有任何要求/参考? 基本上、我要将#R1 (AUXOSC_MXI/AUX_CLKIN)连接到 VCXO 输出、并将#T1 (AUXOSC_MXO)连接到接地。 为 VCXO 的电源提供3.3V 电压。 请提供建议。 谢谢。
B/Rgds
塞缪尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
尊敬的 TI 员工:
您是否对 VCXO 源选择和电路设计有任何要求/参考? 基本上、我要将#R1 (AUXOSC_MXI/AUX_CLKIN)连接到 VCXO 输出、并将#T1 (AUXOSC_MXO)连接到接地。 为 VCXO 的电源提供3.3V 电压。 请提供建议。 谢谢。
B/Rgds
塞缪尔