This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8148:Linux/TMS320DM8148

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/807409/linux-tms320dm8148-linux-tms320dm8148

器件型号:TMS320DM8148

工具/软件:Linux

尊敬的 TI 员工:
您是否对 VCXO 源选择和电路设计有任何要求/参考? 基本上、我要将#R1 (AUXOSC_MXI/AUX_CLKIN)连接到 VCXO 输出、并将#T1 (AUXOSC_MXO)连接到接地。 为 VCXO 的电源提供3.3V 电压。 请提供建议。 谢谢。

B/Rgds

塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、

    请参阅 DM814x 数据表和 EVM 以供参考。

    www.ti.com/.../tms320dm8148.pdf

    www.ti.com/.../tmdxevm8148

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、
    非常感谢。 在"www.ti.com/.../tmdxevm8148"中、我找不到在 AUXOSC 上使用 VCXO 的参考设计。 他们都在使用晶体。

    B/Rgds
    塞缪尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞缪尔

    根据我的理解、您在数据表配置中使用电路板"图7-10。 1.8V LVCMOS 兼容时钟输入(AUX_OSC)"。

    我们没有任何采用该配置的参考设计。 我可以建议您与"表7-16、AUXOSC_MXI/AUX_CLKIN"中显示的数据表时序要求保持一致。

    此致、
    帕维尔