Yocto/bitbake 结束为错误消息、告知:
linux-ti-stage-rt_4.4.bb:扩展变量 SRCPV 失败
致命:无法连接到 git.ti.com:
这种情况几乎总是发生。 问题已激活数天,但以前没有。
这是非常烦人的。 配方解析的过程高达97%、然后它会在那里停留很长时间、然后超时。
我是否可以在这里做任何事情/我是否应该期待这个问题在 TI 方面得到解决(希望很快就能解决)?
谢谢、
Matti
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Yocto/bitbake 结束为错误消息、告知:
linux-ti-stage-rt_4.4.bb:扩展变量 SRCPV 失败
致命:无法连接到 git.ti.com:
这种情况几乎总是发生。 问题已激活数天,但以前没有。
这是非常烦人的。 配方解析的过程高达97%、然后它会在那里停留很长时间、然后超时。
我是否可以在这里做任何事情/我是否应该期待这个问题在 TI 方面得到解决(希望很快就能解决)?
谢谢、
Matti
Ron、
是的、看起来是这样。 例如、我在执行时会收到相同的消息。
bitbake tcpdump -f -c clean
我当时说的问题现在没有以前那么糟糕了。 因为最近只有其他每一项审判都失败了。 但是、现在它连续四次失败、因为我为您的问题调查了这个问题。
因此、我必须执行
bitbake tcpdump -f -c clean
(并等待超时)
bitbake tcpdump -f -c clean
(并等待超时)
bitbake tcpdump -f -c clean
(并等待超时)
bitbake tcpdump -f -c clean
bitbake tcpdump -f
谢谢、
Matti
您好!
我的同事在大约两周前对某个模块进行了一些开发。 他说,五次跑步中只有一个通过。 同一天、我运行了整个图像、并在第一次试用中进行了测试。 因此、这很可能是一个与时间相关的问题。 您的每日版本是否不是在夜间运行? 如果是这样、它们可以恰好在我们的白天计时、并且会耗尽我们的 Git 访问。
我最近没有积极从事与 TI 相关的项目、因此我无法说任何准确的信息。 无论如何,在过去两周访问 git.ti.com 的这两次访问中,我没有遇到任何问题,包括几分钟前的试用。
谢谢、
Matti