This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:Git.ti.com 超时

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/866807/am3352-git-ti-com-timeout

器件型号:AM3352

Yocto/bitbake 结束为错误消息、告知:

linux-ti-stage-rt_4.4.bb:扩展变量 SRCPV 失败

致命:无法连接到 git.ti.com:

这种情况几乎总是发生。 问题已激活数天,但以前没有。

这是非常烦人的。 配方解析的过程高达97%、然后它会在那里停留很长时间、然后超时。

我是否可以在这里做任何事情/我是否应该期待这个问题在 TI 方面得到解决(希望很快就能解决)?

谢谢、

Matti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您告知我们。 我提交了一个内部 TT 来调查此问题、并希望得到解决。

    如果需要、我将在这里提供进一步的反馈。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matti、

    我意识到过去了一段时间、但我想知道我是否可以从您那里获得更多反馈。

    您是否总是遇到 Linux 内核问题? 或者、您是否在 git.ti.com 上的其他 epos 中遇到错误?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    是的、看起来是这样。 例如、我在执行时会收到相同的消息。

    bitbake tcpdump -f -c clean

    我当时说的问题现在没有以前那么糟糕了。 因为最近只有其他每一项审判都失败了。 但是、现在它连续四次失败、因为我为您的问题调查了这个问题。

    因此、我必须执行

    bitbake tcpdump -f -c clean

    (并等待超时)

    bitbake tcpdump -f -c clean

    (并等待超时)

    bitbake tcpdump -f -c clean

    (并等待超时)

    bitbake tcpdump -f -c clean

    bitbake tcpdump -f

    谢谢、

    Matti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您花时间提供更多反馈。 不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在过去几周内对 git.ti.com 进行了一些改进。 如果您仍在该领域工作、您能否更新我们的信息以了解您是否仍遇到类似问题?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的同事在大约两周前对某个模块进行了一些开发。 他说,五次跑步中只有一个通过。 同一天、我运行了整个图像、并在第一次试用中进行了测试。 因此、这很可能是一个与时间相关的问题。 您的每日版本是否不是在夜间运行? 如果是这样、它们可以恰好在我们的白天计时、并且会耗尽我们的 Git 访问。

    我最近没有积极从事与 TI 相关的项目、因此我无法说任何准确的信息。 无论如何,在过去两周访问 git.ti.com 的这两次访问中,我没有遇到任何问题,包括几分钟前的试用。

    谢谢、

    Matti