请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6548 尊敬的先生:
是否可以将 PRU0用作 EtherCAT 从站、并将其中一个 Mii 接口路由到 PRU1 (假设也是 EtherCAT 从站)直接连接到 Mii 端口之一而不使用 PHY?
还是必须使用外部 PHY? 使用 MAC 到 MAC 是否有任何限制?
BR、Rich
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
是否可以将 PRU0用作 EtherCAT 从站、并将其中一个 Mii 接口路由到 PRU1 (假设也是 EtherCAT 从站)直接连接到 Mii 端口之一而不使用 PHY?
还是必须使用外部 PHY? 使用 MAC 到 MAC 是否有任何限制?
BR、Rich