与已经像 TI EVM 一样对 SOM 建模的第三方合作(使用我们的参考材料)。 他们请求为 PMIC 驱动程序提供一些软件支持、并注意到他们的系统遇到了一些看起来在 EVM 上是镜像的问题。
具体而言、这是他们看到的行为:
他们 在 TI EVM CBP 上试用了3P SOM。 大部分时间(>90%) ,它们 卡在 U-Boot 中。 这是他们在 TI 自己的 SOM 中实际遇到的问题、但频率较低。 有趣 的是、TI 的一个 SOM 从未出现过此问题、但另一个 SOM 的问题大约在30-40%的时间内出现。 因此、无论该问题是什么、其中一个 TI SOM 偶尔会出现、第三方 SOM 几乎每次都会出现该问题。
当他们 能够通过 U-Boot 时、仍然无法完全启动。 他们两次看到内核恐慌、一次是被挂起。
对这些症状有任何意见/问题?