This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM -卡在类似 SOM 的电路板上的 uBoot 中(连接到 TDA4VM EVM)

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/862759/tda4vm---stuck-in-uboot-on-som-like-board-to-the-tda4vm-evm

与已经像 TI EVM 一样对 SOM 建模的第三方合作(使用我们的参考材料)。  他们请求为 PMIC 驱动程序提供一些软件支持、并注意到他们的系统遇到了一些看起来在 EVM 上是镜像的问题。  

具体而言、这是他们看到的行为:

他们 在  TI EVM CBP 上试用了3P SOM。 大部分时间(>90%) ,它们 卡在 U-Boot 中。  这是他们在 TI 自己的 SOM 中实际遇到的问题、但频率较低。 有趣 的是、TI 的一个 SOM 从未出现过此问题、但另一个 SOM 的问题大约在30-40%的时间内出现。 因此、无论该问题是什么、其中一个 TI SOM 偶尔会出现、第三方 SOM 几乎每次都会出现该问题。

 

当他们 能够通过 U-Boot 时、仍然无法完全启动。 他们两次看到内核恐慌、一次是被挂起。



对这些症状有任何意见/问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    您能否发布您看到的日志。 我一直看到这些情况以及 u-boot 中的问题、发现用更短的间隔或关闭电源或打开电源来按几次 MCU POR 会使其超过卡滞点。 当为各种电压域供电时、感觉需要一些时间。

    也许我应该单独发布、但您的案例可能类似。

    此致、

    -Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是故障发生前的日志摘录:

    U-Boot SPL 2019.01-g66126341c8 (2019年10月24日- 03:52:25 +0000)

    SYSFW ABI:2.6 (固件版本0x0013 '19.8.0-v2019.08 (极好的 Llama')

    尝试从 MMC2引导

    正在从 MMC 加载环境... ***警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境

     

    Remoteproc 2已成功启动

    **找不到文件/lib/firmware/j7-mcu-r5f0_0-fw **

    在 ARM64内核上启动 ATF...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面的日志正是我在 J7板(Alpha 板)上经常看到的日志。

     

    以下是几个有助于解决的问题:

    []在关闭和打开之间没有太多时间的情况下应用循环通电

    []按下 MCU POR 按钮两次,其间没有太多时间

     

    这感觉我们有一个电源轨时序或其他定序问题、但我还没有深入探讨这个问题。

    此致、

    -Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、Steven、

    这里的状态是什么? 您是否尝试了 Gunter 的建议?

    此致、

    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、  

    现在就结束-如果需要、我们可以随时重新打开。  

    John