在 APA 板上运行压力测试时,我们发现出现了 RCU 失速,步骤为:
1.给电路板加电
2. 2分钟后关闭电路板电源
我们发现在1000次之后出现了 RCU 失速一次。 它不仅位于一个电路板上、我们发现它可以复制到五个电路板上。
为了缩短启动时间、我们在初始化脚本中安装了 Remoteproc mod会费、如下所示:
63 SLEEP 2 64 modprobe rpmsg_proto 65 modprobe omap_sham 66 modprobe omap_des 67 modprobe omap_remoteproc 68 69 /home/root/init-demo.sh 和
日志:
正在启动内核...
[0.000000]保留的存储器:尚未支持没有映射的区域
[0.000000]保留的存储器:尚未支持没有映射的区域
[0.000000]保留的存储器:尚未支持没有映射的区域
[0.001747]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
[0.001763]/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
[0.215761] OMAP-hwmod:rtcss:无 dt 节点
[0.637510] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:链路未建立
[0.757638] OMAP2-nand 80000.nand:扫描失败、可能是总线宽度不匹配
[0.769585] m25p80 spi32766.0:无法识别的 JEDEC ID 字节:00、0、0
[0.885013] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态
[0.891402] omap_hmc 480b4000.mmc:sdr12模式无 pinctrl 状态
[0.959410]达芬奇-McASP 4847c000.McASP:无效的 tdm 插槽:0
[0.978534] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[1.325205] EXT4-FS (mmcblk0p3):由于功能不兼容、无法安装为 ext3
[1.333931] EXT4-FS (mmcblk0p3):由于功能不兼容、无法安装为 ext2
##init scritp 开始运行
[10.485481] INFO:RCU_PRETER-DET占用 CPU 上的自检测失速
[10.490645] CPU1:停止
Tks。