This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2HG:visionsdk0305中出现 RCU 失速

Guru**** 2544840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/863932/tda2hg-rcu-stall-happed-in-visionsdk0305

器件型号:TDA2HG

在 APA 板上运行压力测试时,我们发现出现了 RCU 失速,步骤为:

1.给电路板加电

2. 2分钟后关闭电路板电源

我们发现在1000次之后出现了 RCU 失速一次。 它不仅位于一个电路板上、我们发现它可以复制到五个电路板上。

为了缩短启动时间、我们在初始化脚本中安装了 Remoteproc mod会费、如下所示:

63 SLEEP 2
64 modprobe rpmsg_proto
65 modprobe omap_sham
66 modprobe omap_des
67 modprobe omap_remoteproc
68
69 /home/root/init-demo.sh 和 

日志:

正在启动内核...

[0.000000]保留的存储器:尚未支持没有映射的区域
[0.000000]保留的存储器:尚未支持没有映射的区域
[0.000000]保留的存储器:尚未支持没有映射的区域
[0.001747]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
[0.001763]/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
[0.215761] OMAP-hwmod:rtcss:无 dt 节点
[0.637510] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:链路未建立
[0.757638] OMAP2-nand 80000.nand:扫描失败、可能是总线宽度不匹配
[0.769585] m25p80 spi32766.0:无法识别的 JEDEC ID 字节:00、0、0
[0.885013] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态
[0.891402] omap_hmc 480b4000.mmc:sdr12模式无 pinctrl 状态
[0.959410]达芬奇-McASP 4847c000.McASP:无效的 tdm 插槽:0
[0.978534] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[1.325205] EXT4-FS (mmcblk0p3):由于功能不兼容、无法安装为 ext3
[1.333931] EXT4-FS (mmcblk0p3):由于功能不兼容、无法安装为 ext2
 ##init scritp 开始运行
[10.485481] INFO:RCU_PRETER-DET占用 CPU 上的自检测失速
[10.490645] CPU1:停止

Tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在报告问题时,您是否可以从启动时附加完整日志

    在 TI EVM 或定制 EVM 上看到的情况

    还包括有关所用软件版本的信息、以及所执行修改的详细信息(如果有)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们的定制板、SDK 版本为0305。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们最终没有看到这一问题

    您能否分享有关 正在运行的应用程序、在 SDK 上执行的修改 以及完整的引导日志的更多详细信息、在第一个帖子中只有截断的日志、这不会显示太多内容