您好!
我想在 DSP 上运行 TIDL_preproc 算法、为此、我修改了 VISION_SDK_usecase_gen (link.cpp)以使 TIDL_preproc 能够在 DSP 上运行。 我在运行于 DSP 的 TIDL 预处理器上生成了用例、在 app_init_dsp.c 中为 TIDL_preproc 添加了 initPlugin、并且编译成功。 我使用/lib/firmware 文件夹中的文件和 apps.out 文件更新了 SD 卡上的 rootfs。 当我运行用例时、我不断收到消息、表示尝试将内核连接到 IPU2。
[host][IPU2 ] 49.452571 s: 系统:连接到[DSP1]...
[host][DSP2] 50.369669 s: 系统:连接到[IPU2]...
[host][IPU2 ] 50.452601 s: 系统:连接到[DSP1]...
[host][DSP2] 51.369700 s: 系统:连接到[IPU2]...
[host][IPU2 ] 51.452601 s: 系统:连接到[DSP1]...
[host][DSP2] 52.369730 s: 系统:连接到[IPU2]...
[host][IPU2 ] 52.452632 s: 系统:连接到[DSP1]...
[host][DSP2] 53.369761 s: 系统:连接到[IPU2]...
[host][IPU2 ] 53.452662 s: 系统:连接到[DSP1]...
[host][DSP2] 54.369761 s: 系统:连接到[IPU2]...
[host][IPU2 ] 54.452693 s: 系统:连接到[DSP1]...
[host][DSP2] 55.369791 s: 系统:连接到[IPU2]...
[host][IPU2 ] 55.452723 s: 系统:连接到[DSP1]...
[host][EVE1] 55.460287 s: 系统:连接到[IPU2]...
[host][EVE2] 55.460287 s: 系统:连接到[IPU2]...
[host][EVE3] 55.460287 s: 系统:连接到[IPU2]...
[host][EVE4] 55.460287 s: 系统:连接到[IPU2]...
[host][DSP2] 56.369822 s: 系统:连接到[IPU2]...
[host][IPU2 ] 56.452754 s: 系统:连接到[DSP1]...
[host][DSP2] 57.369852 s: 系统:连接到[IPU2]...
[host][IPU2 ] 57.452784 s: 系统:连接到[DSP1]...
P.S. 我使用的是 Linux+RTOS 配置和 PSDK 版本3.04.00.00。
此致、
Sasa