This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:TDA2X -在添加算法后连续附加消息

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/863302/tda2sx-tda2x---continuous-attaching-message-after-algorithm-added

器件型号:TDA2Sx

您好!

我想在 DSP 上运行 TIDL_preproc 算法、为此、我修改了 VISION_SDK_usecase_gen (link.cpp)以使 TIDL_preproc 能够在 DSP 上运行。 我在运行于 DSP 的 TIDL 预处理器上生成了用例、在 app_init_dsp.c 中为 TIDL_preproc 添加了 initPlugin、并且编译成功。 我使用/lib/firmware 文件夹中的文件和 apps.out 文件更新了 SD 卡上的 rootfs。 当我运行用例时、我不断收到消息、表示尝试将内核连接到 IPU2。

[host][IPU2 ]    49.452571 s: 系统:连接到[DSP1]...
 [host][DSP2]     50.369669 s: 系统:连接到[IPU2]...
 [host][IPU2 ]    50.452601 s: 系统:连接到[DSP1]...
 [host][DSP2]     51.369700 s: 系统:连接到[IPU2]...
 [host][IPU2 ]    51.452601 s: 系统:连接到[DSP1]...
 [host][DSP2]     52.369730 s: 系统:连接到[IPU2]...
 [host][IPU2 ]    52.452632 s: 系统:连接到[DSP1]...
 [host][DSP2]     53.369761 s: 系统:连接到[IPU2]...
 [host][IPU2 ]    53.452662 s: 系统:连接到[DSP1]...
 [host][DSP2]     54.369761 s: 系统:连接到[IPU2]...
 [host][IPU2 ]    54.452693 s: 系统:连接到[DSP1]...
 [host][DSP2]     55.369791 s: 系统:连接到[IPU2]...
 [host][IPU2 ]    55.452723 s: 系统:连接到[DSP1]...
 [host][EVE1]     55.460287 s: 系统:连接到[IPU2]...
 [host][EVE2]     55.460287 s: 系统:连接到[IPU2]...
 [host][EVE3]     55.460287 s: 系统:连接到[IPU2]...
 [host][EVE4]     55.460287 s: 系统:连接到[IPU2]...
 [host][DSP2]     56.369822 s: 系统:连接到[IPU2]...
 [host][IPU2 ]    56.452754 s: 系统:连接到[DSP1]...
 [host][DSP2]     57.369852 s: 系统:连接到[IPU2]...
 [host][IPU2 ]    57.452784 s: 系统:连接到[DSP1]...

P.S. 我使用的是 Linux+RTOS 配置和 PSDK 版本3.04.00.00。

此致、
Sasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    DSP 上的内存出现问题。 我从构建中删除了未使用的用例、它工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sasa、

    以下各项的值是什么:

    PROC_IPU1_0_INCLUDE
    PROC_IPU1_1_INCLUDE
    PROC_IPU2_include
    IPU_PRIMARY_CORE
    IPU_secondary 核心

    在"vision_sdk/apps/configs/$(MAKECONFIG)/cfg.mk 中?

    此致、

    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴听到问题得到解决! 感谢您更新该主题。

    此致、

    Yordan