主题中讨论的其他器件:TPS650061、 TMS320C6746、 TMS320C6748、 OMAPL138
大家好
在项目开始之前、我们使用了 TMS320C6746 并使用了 TPS650061作为电源。现在、我要将处理器升级到 OMAP-L138 (456MHz)。 我能否直接用 OMAP-L138 P2P 替换6746? 如果 TPS650061也 支持? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
在项目开始之前、我们使用了 TMS320C6746 并使用了 TPS650061作为电源。现在、我要将处理器升级到 OMAP-L138 (456MHz)。 我能否直接用 OMAP-L138 P2P 替换6746? 如果 TPS650061也 支持? 谢谢你。
您好!
OMAP-L138和 TMS320C6748是引脚兼容器件(唯一区别是 OMAP-L138中的 ARM 内核)、您可以查看它们的参考设计并查看 LCDK 是相同的。
我认为 TMS320C6746和 TMS320C6748也是引脚兼容的、因此您应该只需用 OMAP-L138替换器件即可。 为确保正确、请查看两个器件(TMS320C6746和 TMS320C6478)的数据表中的第3.6节"引脚分配"。
对于 TPS650061、只要符合处理器的上电序列、请参阅 OMAP-L138数据表的第6.3.1节上电序列、并与电路板的功耗和数据表的建议运行条件相匹配、就应该能够使用它。
此致、
Yordan
你(们)好
我搜索了一些信息。TMS320C6746在300MHz 上工作,总功耗需求为 426.93mW,OMAP-L138在300MHz 上工作,总功耗需求 为 479.73mW,如果 OMAP-L138(456MHz 版本)在300MHz 上工作, 芯片需要的总功耗 f?
现在、当我 在-40℃,内测试 OMAP-L138(456MHz)时、OMAP138有时 会在工作几秒钟后崩溃。 然后我关闭电源并重新启动它将起作用,我想知道 导致问题的原因。是因为电源不足吗?请帮助,谢谢!
你(们)好
您在-40C 时的故障描述非常有限-您认为这与电源尺寸有关的原因是什么?
几个问题
1) 1)如果您有一款稳定的 C6746产品-您是否确认了 C6746的电路板/终端应用的实际功耗? 您所引用的功率数据是对器件的良好估计、但您最好确认您之前的设计的大小是否合适。
2) 2) 2)您能否确认硬件中所做的唯一更改是使用 OMAPL138更改 C6746?
3) 3)您是否在运行 Linux? 如果不是、您在-40C 下运行什么"测试"。
4) 4) 4)您能否确认是否在基于 C6746的电路板/产品上运行了类似的测试、它们是否未失败?
通常、我们会看到客户在较低温度下看到故障、这是由于晶体启动不规则性或其他板载组件稳定性(而非电源)等问题造成的。
您是否已确保-40C 的电源斜坡与您在室温/标称温度等条件下看到的情况类似?
此致
Mukul