This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:有关 TMS320C6748和 OMAP-L138 (456MHz)的问题

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650061, TMS320C6746, OMAP-L138, TMS320C6748
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/829921/omap-l138-a-question-about-tms320c6748-and-omap-l138-456mhz

器件型号:OMAP-L138
主题中讨论的其他器件:TPS650061TMS320C6746TMS320C6748OMAPL138

大家好

   在项目开始之前、我们使用了 TMS320C6746 并使用了 TPS650061作为电源。现在、我要将处理器升级到 OMAP-L138 (456MHz)。 我能否直接用 OMAP-L138 P2P 替换6746? 如果 TPS650061也 支持? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OMAP-L138和 TMS320C6748是引脚兼容器件(唯一区别是 OMAP-L138中的 ARM 内核)、您可以查看它们的参考设计并查看 LCDK 是相同的。  

    我认为 TMS320C6746和 TMS320C6748也是引脚兼容的、因此您应该只需用 OMAP-L138替换器件即可。 为确保正确、请查看两个器件(TMS320C6746和 TMS320C6478)的数据表中的第3.6节"引脚分配"。

    对于 TPS650061、只要符合处理器的上电序列、请参阅 OMAP-L138数据表的第6.3.1节上电序列、并与电路板的功耗和数据表的建议运行条件相匹配、就应该能够使用它。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

       我搜索了一些信息。TMS320C6746在300MHz 上工作,总功耗需求为 426.93mW,OMAP-L138在300MHz 上工作,总功耗需求 为 479.73mW,如果 OMAP-L138(456MHz 版本)在300MHz 上工作, 芯片需要的总功耗 f?

      现在、当我 在-40℃,内测试 OMAP-L138(456MHz)时、OMAP138有时  会在工作几秒钟后崩溃。 然后我关闭电源并重新启动它将起作用,我想知道  导致问题的原因。是因为电源不足吗?请帮助,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答、我是 ooo。
    只是想让您知道、当我有一些有用的东西时、我将继续研究这个问题并更新该主题。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您在-40C 时的故障描述非常有限-您认为这与电源尺寸有关的原因是什么?

    几个问题

    1) 1)如果您有一款稳定的 C6746产品-您是否确认了 C6746的电路板/终端应用的实际功耗?  您所引用的功率数据是对器件的良好估计、但您最好确认您之前的设计的大小是否合适。

    2) 2) 2)您能否确认硬件中所做的唯一更改是使用 OMAPL138更改 C6746?

    3) 3)您是否在运行 Linux? 如果不是、您在-40C 下运行什么"测试"。  

    4) 4) 4)您能否确认是否在基于 C6746的电路板/产品上运行了类似的测试、它们是否未失败?

    通常、我们会看到客户在较低温度下看到故障、这是由于晶体启动不规则性或其他板载组件稳定性(而非电源)等问题造成的。

    您是否已确保-40C 的电源斜坡与您在室温/标称温度等条件下看到的情况类似?

    此致

    Mukul