This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA786:DRA785 - MCAN - DPLL_GMAC_DSP 抖动

Guru**** 2679625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/828414/dra786-dra785---mcan---dpll_gmac_dsp-jitter

器件型号:DRA786
主题中讨论的其他器件:DRA785

您好!

使用 DRA785的客户希望了解 MCAN 的抖动。

 

为此使用了 DPLL_GMAC_DSP 时钟。

 

问题:

  1. 13位时间间隔内的最大 PLL 抖动[ns]
  2. 10位时间间隔内的最大 PLL 抖动[ns]

 

客户收到 TI 建议、要应用以下设置以实现最佳锁定时间和抖动行为:

乘数 M:50

分压器 N:0

Fdpll =频率×2×M /(N + 1)= 20MHz×2×50 /(0 + 1)= 2000MHz

 

TI 能否为此设置提供抖动信息?

谢谢、Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

      我认为我们没有对 MCAN 进行抖动测量。 让我与团队核实一下、然后返回给您。  

    谢谢、此致、
    Vivek Dhande。

    德州仪器(TI)(印度) Pvt Ltd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,还有 DPLL_GMAC_DSP 的抖动测量数据吗?

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

      我已要求相关人员提供此数据。

    谢谢、此致、
    Vivek Dhande。

    德州仪器(TI)(印度) Pvt Ltd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们针对13位时间间隔的抖动测量结果显示、STDev 为112.8ps、峰间值为1.22ns。  捆扎带的范围为300PS 至450ps。

    这些结果在5mbps 时完全处于10.4ns 的最大相位裕度容差范围内。    

    此致、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle、

    感谢传递抖动测量结果。 这直接回答了问题编号 1:" 13位时间间隔内的最大 PLL 抖动[ns]"。 另一个10位时间间隔又是怎样的呢? 这可以通过某种方式从13位时间的测量结果中得出吗?

    此致、

    曼弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼弗雷德

    是否存在引发问题的特定问题?  我们只有13位时间的数据、但考虑到10位时间是 总时间的"在附近"、与13位时间(长30%)相比、我们预计该窗口期间的抖动大致相同。

    谢谢、

    Kyle