您好、专家、
在 tms320dm6437Q5的数据表中,内部内核电压可以是1.2V 或1.05V,我使用了从 TI 网站下载的电子表格(见附件)来比较功耗,这很有趣
当 DSP 频率为400MHz 时、
CVDD=1.2V 时的功耗:925mW
CVDD=1.05V 时的功耗:653mW
因此、两种配置之间的差距非常大:925mW/653mW= 272mW、
您确定差距是合理的吗?
考虑更低的功耗、现在 tms320dm6437Q5的供电电压为1.2V、如果它的供电电压为1.05V、唯一的变化是将 CVDD 从1.2V 更改为1.05V、对吧? 是否需要进行其他更改?
顺便说一下、 TMS320DM6437ZWTQ5是否是 TMS320DM6437ZWTQ6的引脚对引脚? 如果 iTMS320DM6437ZWTQ6被 TMS320DM6437ZWTQ5取代、是否需要进行任何更改?