This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM6437Q:在 CVDD=1.2V 和 CVDD=1.05V 之间对 tms320dm6437Q5的功耗进行比较

Guru**** 1783250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/829270/tms320dm6437q-the-power-consumption-comparison-for-tms320dm6437q5-between-cvdd-1-2v-and-cvdd-1-05v

器件型号:TMS320DM6437Q

您好、专家、

在 tms320dm6437Q5的数据表中,内部内核电压可以是1.2V 或1.05V,我使用了从 TI 网站下载的电子表格(见附件)来比较功耗,这很有趣

当 DSP 频率为400MHz 时、  

CVDD=1.2V 时的功耗:925mW

CVDD=1.05V 时的功耗:653mW

因此、两种配置之间的差距非常大:925mW/653mW= 272mW、  

您确定差距是合理的吗?

考虑更低的功耗、现在 tms320dm6437Q5的供电电压为1.2V、如果它的供电电压为1.05V、唯一的变化是将 CVDD 从1.2V 更改为1.05V、对吧? 是否需要进行其他更改?

顺便说一下、 TMS320DM6437ZWTQ5是否是 TMS320DM6437ZWTQ6的引脚对引脚? 如果 iTMS320DM6437ZWTQ6被 TMS320DM6437ZWTQ5取代、是否需要进行任何更改?

感谢您在 advance.e2e.ti.com/.../6437Q.rar 中提供详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    [引用用户="Rob JASON"]

    当 DSP 频率为400MHz 时、  

    CVDD=1.2V 时的功耗:925mW

    CVDD=1.05V 时的功耗:653mW

    因此、两种配置之间的差距非常大:925mW/653mW= 272mW、  

    您确定差距是合理的吗?

    [/报价]

    由于此电子表格基于 DM64x EVM 板的实际功率测量、我认为这应该是正确的。

    [引用 USER="Rob JASON]考虑更低的功耗、现在 tms320dm6437Q5的供电电压为1.2V、如果供电电压为1.05V、唯一的变化是将 CVDD 从1.2V 更改为1.05V、对吧? 是否要进行其他更改?

    您还可以使用 PLL1分频器降低 DSP 频率、或将 DSP 置于空闲或禁用状态(具体取决于您的用例)、因此您的功耗甚至更低。 您还可以禁用不需要的所有模块(即 Timer0、I2C 等)。

    有关更多信息、请查看电源用户指南:

    [引述 USER="Rob JASON]顺便说一下  、TMS320DM6437ZWTQ6的 TMS320DM6437ZWTQ5引脚对引脚吗? 如果将 iTMS320DM6437ZWTQ6替换为 TMS320DM6437ZWTQ5、是否要进行任何更改?[/QUERP]

    是的。

    仅将 DSP 频率从660MHz 更改为500MHz。 您还可以使用频率较低的 Q5器件、最大频率为500MHz。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    感谢您的回复,在下面的回答中,我的应用是 DSP 应始终运行图像算法。根据功耗电子表格,与 PLL 分频器的较低频率相比,内部内核电压为1.05V 时,其功耗似乎更低,另一个问题是:

    如果内部内核电压为1.05V、则最大 DSP 频率是否为400MHz、对吧?

    您还可以使用 PLL1分频器降低 DSP 频率、或将 DSP 置于空闲或禁用状态(具体取决于您的用例)、因此您的功耗甚至更低。 您还可以禁用不需要的所有模块(即 Timer0、I2C 等)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Rob JASON"]如果内部内核电压为1.05V、则最大 DSP 频率为400MHz、对吗?[/quot]

    是的。

    请参阅 DM643x 数据表

    5.2建议运行条件

    表6-15. PLLC1时钟频率范围

    此致、
    帕维尔