This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:DDR 焊球状态

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/829059/am5718-ddr-ball-state

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件: AM5728

大家好、我刚刚意识到 AM5718和 AM5728之间有几个 DDR 信号具有不同的焊球复位状态和复位释放状态。 例如,AM5718上的 DDR1_cke 是 pu,驱动器1与 AM5728 PD,驱动器0。

这些不同的焊球状态是否会影响旨在实现 AM5728和 AM5718之间兼容设计的 DDR 电路设计?

关于信号 DDR_cke 的另一个问题是、AM5728 GP EVM 上有4.7KOHM 下拉电阻器、但 AM5718 IDK EVM 上没有该电阻器、AM5718是否也必须该电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该注意、仅当器件处于复位状态时、内部拉电阻器才有效。 在复位释放时、拉动关闭。 但是、这2个器件确实会在 CKE 上驱动不同的电平。 这不会影响设计兼容性、因为此时不会初始化 EMIF。 关于外部下拉、我建议将其放置在定制板上。 它的功能是在处理器进入低功耗模式时将 CKE 拉低、并且 DDR 被置于自刷新模式。