主题中讨论的其他器件: AM5728、 CSD
工具/软件:Linux
考虑到 AM5718的所有功能、但 DDR 是否可以超过2GB、至少4GB?
这是开始新设计的好器件、还是应该考虑其他器件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Pavel、
我在 https://training.ti.com/sites/default/files/docs/am57x_technical_deep_dive_slides.pdf 第27页上扫描演示文稿时说 、如果使用堆叠裸片封装、则可以使用4GB。 这是可行的。
但是、借助 AM5728的建议器件、我似乎看到了 AM5718的所有要求、但只有4GB。
IREQUIREMENT 语句
视频编码器和解码器 (H.264)
4GB 或更高 DRAM
10/100/和1G 以太网端口
固定外设的 USB 3.0/2.0端口
4个麦克风输入 I2S
大量 GPIO (数字和模拟)
4个以上(I2C)
PCIe 接口 -多个端口
一个用于外部音频 I2S 的输出
eMMC 有3个以上的 SDIO x4和1个 x8
MIPI 模拟摄像机输入
UART
HDMI 连接
RGB/LVDS
CSI/CSD
CAN FD 总线
许多 SPI 接口
720p 重放4个视频
必须能够从多达4个视频输入中显示总共120帧/秒
能够在八个可能的视频输入之间记录最多每秒合并240帧
必须支持录制八个并发流(可选)