This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:DDR 容量

Guru**** 2131060 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, AM5728
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/828163/linux-am5718-ddr-capacity

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件: AM5728CSD

工具/软件:Linux

考虑到 AM5718的所有功能、但 DDR 是否可以超过2GB、至少4GB?   

这是开始新设计的好器件、还是应该考虑其他器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davood、

    AM5718器件具有单个 EMIF、因此可支持2GB 的 DDR 存储器。 如果2GB DDR 内存足以满足您的项目需求、您可以使用 AM5718器件开始新设计。

    对于4GBytes DDR 存储器、您需要检查 AM572x 和 AM574x 器件、它们具有两个 EMIF 模块。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    我在 https://training.ti.com/sites/default/files/docs/am57x_technical_deep_dive_slides.pdf 第27页上扫描演示文稿时说 、如果使用堆叠裸片封装、则可以使用4GB。  这是可行的。

    但是、借助 AM5728的建议器件、我似乎看到了 AM5718的所有要求、但只有4GB。

     

    IREQUIREMENT 语句       

     

                  视频编码器和解码器   (H.264)       

    4GB 或更高 DRAM                                                      

                  10/100/和1G 以太网端口                                                 

                  固定外设的 USB 3.0/2.0端口                                     

                  4个麦克风输入 I2S                                                            

                  大量 GPIO (数字和模拟)

                  4个以上(I2C)

                  PCIe 接口 -多个端口                                              

                  一个用于外部音频     I2S 的输出                                        

                    eMMC 有3个以上的 SDIO x4和1个 x8                                                      

                  MIPI 模拟摄像机输入  

                  UART                                                

                  HDMI 连接

                  RGB/LVDS

                  CSI/CSD                                                            

                  CAN FD 总线

                  许多 SPI 接口

                  720p 重放4个视频

                  必须能够从多达4个视频输入中显示总共120帧/秒

       能够在八个可能的视频输入之间记录最多每秒合并240帧                                      

                  必须支持录制八个并发流(可选)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Davood、如果您需要超过2GB 的电容量、则需要使用 AM572x 或 AM574x。  AM571x 和 AM570x 仅支持高达2GB DDR3/L

    该演示文稿中有关堆叠裸片的陈述是不正确的  

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。