This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux Automotive SDK:连接超时- git.ti.com

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/861384/linux-automotive-sdk-connection-time-out---git-ti-com

您好!

当我们进行基于 Yocto 的构建设置时、使用 Linux 汽车处理器 SDK 创建映像、以创建 Arago 映像。  触发 bitbake 后、由于 git 获取超时错误、在"git.ti.com "上的各种存储库上获取获取失败。

超时偶尔发生、在 TI 服务器上指出了一些网络问题、因为我们已经对各种网络连接(使用代理、不使用代理)进行了测试、以验证我们的服务器/ISP 上的问题

例如,以下方法失败,在多个运行之间....

meta-psdkla/metepape-bsp/rpmsg-char-helper/rpmsg-char-helperbb

meta-psdkla/meta-benchmark/cockpit-FW/cockpit-bootstrap-FW_git-bb

meta-ti/meta-ti/meta-bSP/ti-display-sharing-FW/ti-display-sharing-fw_git.bb

meta-ti/meta-ti/pegies/cadence-mhdp-fW/cadence-mhdp-fw_git.bb

meta-arago/meta-arago-distro/meta-bSP/ti-sci-fW/ti-sci-fw_2019.08.bb

 

例如,对于我们在其中一个 repo 上的两次克隆尝试之间得到的输出,我们会在一分钟内看到两次尝试之间的错误,结果不同...

~/TI/git/test time git clone git://git.ti.com/glsdk/rpmsg-char-helper.git
正在克隆到'rpmsg-char-helper'中...
远程:枚举对象:27,完成。
远程:计数对象:100%(27/27)、完成。
远程:压缩对象:100%(27/27)、完成。
远程:总共27 (增量12)、重复使用0 (增量0)
接收对象:100%(27/27)、13.79 KiB | 0字节/秒、完成。
解析增量:100%(12/12)、完成。
正在检查连接... 完成。

实数0m14.931
用户0m0.004s
SYS 0m0.012

一分钟后:

同一个调用.failed....

~/TI/git/test time git clone git://git.ti.com/glsdk/rpmsg-char-helper.git
正在克隆到'rpmsg-char-helper'中...
致命:无法连接到 git.ti.com:
git.ti.com[0: 198.47.28.207]:errno=拒绝连接


实数1m7.320s
用户0m0.000s
SYS 0m0.004s

此致、

Subramanian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subramanian

    我们的一位专家曾尝试过其中的几个建议,但他没有遇到任何问题。 我会将你的观察结果通知他。

    谢谢、此致

    Piyali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subramanian、

    我已经多次尝试过完全相同的序列、但我没有发现任何问题。 我可能会触发一个脚本来监控这种情况并告知您结果。

    请告诉我、如果此问题仍然存在、我们可能需要检查服务器端的其他事项。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subramanian、

    我已经运行了脚本来克隆 git://git.ti.com/glsdk/rpmsg-char-helper.git、并且在90分钟的测试中未发现任何故障。

    请重试并提供反馈。 我将此问题标记为已解决。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    我们仍有问题。  

    在两个不同的系统上,我们为 git.ti.com 获得了两个不同的 IP 地址,即 192.47.28.207和 192.47.28.208

    在这两个系统上,它们在驻留在系统上的各种 repo 之间都发生了故障(这是间歇性的)。

    我们的两个系统都连接到两个不同的 ISP、因此问题显然不在我们的服务器上。

    请再检查一次吗?

    更详细地说、当我们尝试使用 git 协议进行克隆时、如果使用 http 或 https、则会发现此问题、它的工作更加稳定。

    此致、

    Subramanian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subramanian、

    我将尝试与我们的基础设施团队进一步研究这一点。 请继续使用 https://http://http://http://http://http://http://http://www.

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subramanian、

    到目前为止、我们非常确信"errno=Connection Refused "与防火墙的关系比与 IP-Address 更改的关系更密切。  

    为了简化日志文件分析、我们希望获得一些错误的时间戳、以便找到相应的日志条目。

     您是否可以使用前面的`date`命令重新生成该错误、例如:

     >日期;git 克隆....

     >日期;git 克隆....

    感谢您的帮助。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subramanian、

    我们仍然无法重现问题。  

    您是否有机会重现错误并提供所需的其他详细信息?

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、

    供参考、我最近有客户报告说存在相同的问题。  此外、我刚刚在家庭网络上使用 Linux PC 运行了我自己的测试(即、为了避免公司防火墙的任何潜在问题等)。  我看到类似的行为。  下面是我刚刚运行的测试:

    Brad@Brad-XPS/15-9560:~/git 树$日期;git 克隆 git://git.ti.com/graphics/omap5-sgx-ddk-um-linux.git
    周一、2016年12月16日13:47:04 CST 2019
    正在克隆到'omap5-SGX-DDK-um-Linux'中...
    致命:无法连接到 git.ti.com:
    git.ti.com[0: 198.47.28.207]:errno=连接超时

    此致、
    Brad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    感谢您提供详细信息。 我们仍在跟踪这一情况。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Subramanian、Brad、

    我刚刚收到了 IT 部门的最新消息、我们对超时设置进行了一些更改、而且本周末还将进行一些更改。

    如果您可以再次尝试克隆、并报告您是否可以看到改进或降级、我们将采取进一步措施。

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、

    我再也看不到问题了。  我正在与其他报告问题的客户进行核对、以查看他们的问题是否也得到解决。

    谢谢、
    Brad