This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当我们进行基于 Yocto 的构建设置时、使用 Linux 汽车处理器 SDK 创建映像、以创建 Arago 映像。 触发 bitbake 后、由于 git 获取超时错误、在"git.ti.com "上的各种存储库上获取获取失败。
超时偶尔发生、在 TI 服务器上指出了一些网络问题、因为我们已经对各种网络连接(使用代理、不使用代理)进行了测试、以验证我们的服务器/ISP 上的问题
例如,以下方法失败,在多个运行之间....
meta-psdkla/metepape-bsp/rpmsg-char-helper/rpmsg-char-helperbb
meta-psdkla/meta-benchmark/cockpit-FW/cockpit-bootstrap-FW_git-bb
meta-ti/meta-ti/meta-bSP/ti-display-sharing-FW/ti-display-sharing-fw_git.bb
meta-ti/meta-ti/pegies/cadence-mhdp-fW/cadence-mhdp-fw_git.bb
meta-arago/meta-arago-distro/meta-bSP/ti-sci-fW/ti-sci-fw_2019.08.bb
例如,对于我们在其中一个 repo 上的两次克隆尝试之间得到的输出,我们会在一分钟内看到两次尝试之间的错误,结果不同...
~/TI/git/test time git clone git://git.ti.com/glsdk/rpmsg-char-helper.git
正在克隆到'rpmsg-char-helper'中...
远程:枚举对象:27,完成。
远程:计数对象:100%(27/27)、完成。
远程:压缩对象:100%(27/27)、完成。
远程:总共27 (增量12)、重复使用0 (增量0)
接收对象:100%(27/27)、13.79 KiB | 0字节/秒、完成。
解析增量:100%(12/12)、完成。
正在检查连接... 完成。
实数0m14.931
用户0m0.004s
SYS 0m0.012
一分钟后:
同一个调用.failed....
~/TI/git/test time git clone git://git.ti.com/glsdk/rpmsg-char-helper.git
正在克隆到'rpmsg-char-helper'中...
致命:无法连接到 git.ti.com:
git.ti.com[0: 198.47.28.207]:errno=拒绝连接
实数1m7.320s
用户0m0.000s
SYS 0m0.004s
此致、
Subramanian
您好、Karthik、
我们仍有问题。
在两个不同的系统上,我们为 git.ti.com 获得了两个不同的 IP 地址,即 192.47.28.207和 192.47.28.208
在这两个系统上,它们在驻留在系统上的各种 repo 之间都发生了故障(这是间歇性的)。
我们的两个系统都连接到两个不同的 ISP、因此问题显然不在我们的服务器上。
请再检查一次吗?
更详细地说、当我们尝试使用 git 协议进行克隆时、如果使用 http 或 https、则会发现此问题、它的工作更加稳定。
此致、
Subramanian
您好、Subramanian、
到目前为止、我们非常确信"errno=Connection Refused "与防火墙的关系比与 IP-Address 更改的关系更密切。
为了简化日志文件分析、我们希望获得一些错误的时间戳、以便找到相应的日志条目。
您是否可以使用前面的`date`命令重新生成该错误、例如:
>日期;git 克隆....
>日期;git 克隆....
感谢您的帮助。
此致
Karthik
您好、Subramanian、
我们仍然无法重现问题。
您是否有机会重现错误并提供所需的其他详细信息?
此致
Karthik
Karthik、
供参考、我最近有客户报告说存在相同的问题。 此外、我刚刚在家庭网络上使用 Linux PC 运行了我自己的测试(即、为了避免公司防火墙的任何潜在问题等)。 我看到类似的行为。 下面是我刚刚运行的测试:
Brad@Brad-XPS/15-9560:~/git 树$日期;git 克隆 git://git.ti.com/graphics/omap5-sgx-ddk-um-linux.git
周一、2016年12月16日13:47:04 CST 2019
正在克隆到'omap5-SGX-DDK-um-Linux'中...
致命:无法连接到 git.ti.com:
git.ti.com[0: 198.47.28.207]:errno=连接超时
此致、
Brad
Brad、您好!
感谢您提供详细信息。 我们仍在跟踪这一情况。
此致
Karthik
您好 、Subramanian、Brad、
我刚刚收到了 IT 部门的最新消息、我们对超时设置进行了一些更改、而且本周末还将进行一些更改。
如果您可以再次尝试克隆、并报告您是否可以看到改进或降级、我们将采取进一步措施。
此致
Karthik
Karthik、
我再也看不到问题了。 我正在与其他报告问题的客户进行核对、以查看他们的问题是否也得到解决。
谢谢、
Brad