我制造自己设计的 C6748板。
该程序从 eMMC 引导。
我制作了20块电路板、其中18块电路板可以从 eMMC 正常启动、并在上电时正常运行程序。
但其中2个电路板在上电时无法正常启动和运行、但当我按下复位按钮时、2个电路板可以正常启动和运行。
电路板原理图如下所示。 VCC_3318为1.8V、RC 大约需要200ms。
我监控了复位信号并将2个板与其他18个板进行比较、复位信号波形是相同的。
问题:由于信号变化太慢、使用 RC 复位电路对 C6748进行复位是否不可接受? 我需要急剧变化的信号吗?
谢谢你。
弗兰克