This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM 的 DSI 接口设计

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/859976/dsi-interface-design-for-tda4vm

您好!

DSI 信号通过 J721E EVM 中的 B2B 连接器。 它还连接到 FPC 连接器。 我想知道 DSI 通过 B2B 连接器是否有任何限制。

在我的系统中、DSI 只需通过一个高速(8GHz 带宽) B2B 连接器。 是否需要实施任何特殊处理?

此致

费陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    这不应该是,但我不是专家。 我们需要咨询硬件团队。

    由于感恩节、HW 团队将在本周休假。 我们可以在下周再次回答这个问题。  

    Rgds、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DSI 接口最高可运行2.5Gbps (1.25GHz)。  它被视为高速接口、应小心处理。  B2B 连接器带宽规格通常不可靠、因此建议在设计中使用 S-param 模型进行连接器和仿真、以确保保持信号质量。  确保遵循制造商建议的连接器接地方法。  务必确保 PCB 保持 DSI 布线的一致阻抗、并尽量减少进样瓶的数量。  随附 Jacinto7的高速初步指南文档。  请注意、这是初步的、某些更改仍为 made.e2e.ti.com/.../J7ES-High-Speed-Interface-Board-Design-Guide_5F00_0v1.pdf