请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
DSI 信号通过 J721E EVM 中的 B2B 连接器。 它还连接到 FPC 连接器。 我想知道 DSI 通过 B2B 连接器是否有任何限制。
在我的系统中、DSI 只需通过一个高速(8GHz 带宽) B2B 连接器。 是否需要实施任何特殊处理?
此致
费陈
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
DSI 信号通过 J721E EVM 中的 B2B 连接器。 它还连接到 FPC 连接器。 我想知道 DSI 通过 B2B 连接器是否有任何限制。
在我的系统中、DSI 只需通过一个高速(8GHz 带宽) B2B 连接器。 是否需要实施任何特殊处理?
此致
费陈
DSI 接口最高可运行2.5Gbps (1.25GHz)。 它被视为高速接口、应小心处理。 B2B 连接器带宽规格通常不可靠、因此建议在设计中使用 S-param 模型进行连接器和仿真、以确保保持信号质量。 确保遵循制造商建议的连接器接地方法。 务必确保 PCB 保持 DSI 布线的一致阻抗、并尽量减少进样瓶的数量。 随附 Jacinto7的高速初步指南文档。 请注意、这是初步的、某些更改仍为 made.e2e.ti.com/.../J7ES-High-Speed-Interface-Board-Design-Guide_5F00_0v1.pdf