请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-TDAX 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
- 在器件的图表中、我们可以看到 C66和 MSMC 之间没有访问方式。 但我已经在 EVM_TDA4中尝试过、我们可以将 C66的堆栈、程序或堆放在 MSMC 中。 C66 访问 MSMC 的方式是什么?
- 在此图中、我们可以看到 C71/A72使用"相干接口"访问 MSMC。 我想知道该接口的使用情况、 C66/R5F 和 C71/A72?访问 MSMC μ C 有何区别