This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-TDAX:[TDA4] C66/R5F 与 C71/A72?对 MSMC 的访问有何区别

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/860685/ccs-processor-sdk-tdax-tda4-what-is-the-difference-between-c66-r5f-and-c71-a72-access-to-msmc

器件型号:PROCESSOR-SDK-TDAX

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

  • 在器件的图表中、我们可以看到 C66和 MSMC 之间没有访问方式。 但我已经在 EVM_TDA4中尝试过、我们可以将 C66的堆栈、程序或堆放在 MSMC 中。 C66 访问 MSMC 的方式是什么?

  • 在此图中、我们可以看到 C71/A72使用"相干接口"访问 MSMC。 我想知道该接口的使用情况、  C66/R5F 和 C71/A72?访问 MSMC μ C 有何区别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    μ Тhe 器件图概述了器件、不能显示 IP 之间的所有连接。

     -在 A72SS/C71SS 和 MSMC 之间有一个直接访问(不是通过系统 CBASS)

    - R5FSS/C66SS 和 MSMC 之间没有直接访问,只需通过系统 CBASS 互连,然后通过 NAVSS0通过北桥连接到 MSMC (您也可以查看图6-1)。 第6章中的 Compute _CLUSTER0概述)。

    此致、

    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太多了!

    因此  、在器件图中、R5FSS 和 MSMC 之间不应有一行。 对吗?

    感恩节快乐!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 我们期待 TRM 更新。

    此致、

    STAN