请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-TDAX 主题中讨论的其他器件:FFTLIB
您好!
我发现 TI 在 C66上提供 FFTLib、但它似乎依赖于 MCSDK 中的 EMDA 和 OpenMP 等组件。 我可以在 TDA4平台上使用 FFTLib 吗? 如果是,如何将 FFTLib 移植到 TDA4?
顺便说一下、我还有两个问题:
- TDA4中使用了哪些类型的 DMA C66x? UDMA 还是 EDMA?
- C66x 是否可以访问 MSMC?
我真的很困惑
非常感谢!