This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-TDAX:[TDA4]如何在 TDA4中集成 C66x 使用的 FFTLib?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: FFTLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/859996/processor-sdk-tdax-tda4-how-to-integrate-fftlib-of-c66x-use-in-tda4

器件型号:PROCESSOR-SDK-TDAX
主题中讨论的其他器件:FFTLIB

您好!

我发现 TI 在 C66上提供 FFTLib、但它似乎依赖于 MCSDK 中的 EMDA 和 OpenMP 等组件。 我可以在 TDA4平台上使用 FFTLib 吗?  如果是,如何将 FFTLib 移植到 TDA4?

顺便说一下、我还有两个问题:

  1. TDA4中使用了哪些类型的 DMA C66x? UDMA 还是 EDMA?  
  2.  C66x 是否可以访问 MSMC?  

 我真的很困惑

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有同样的问题、有人可以帮助我们吗? 请

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lance:

    TDA4VMid SoC 具有两个 C66x DSP 实例、与 TDA2x 类 SoC 上的实例相同。

    但 DMA 架构是全新 的、并且非常不同。 在 TDA4VMid 上、我们有一个中央资源 UDMA、在 TDA2x 上、每个 C66x 内核都有一个 EDMA3的实例。 虽然 FFTLib 中的优化函数可以轻松移植(在存储器映射中进行了一些更改)、但在后台传输数据需要从 EDMA3到 UDMA 的 DMA 端口。 PSDKRA 6.1提供了从 C66x 发出 UDMA 传输的示例、这应该是一个很好的起点。

    您可以在此处找到示例、

    PSDK_RTOS_auto_J7_06_01_00_15/pdk/packages/ti/drv/udma/examples

    此致、

    Shyam