器件型号:BEAGLEBK
工具/软件:Code Composer Studio
我按照说明在 Ubuntu 18.04 LTS 上安装 CCS v9.1:
然后 CCS 将自身升级到 v9.2。
在 CCS v9.1和 v9.2版本中、设置 RSE (远程系统资源管理器)连接时、我看不到"SSH 终端"选项。
有人说他重新启动了 PC 并解决了问题、但这对我来说不起作用。
请举手。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:BEAGLEBK
工具/软件:Code Composer Studio
我按照说明在 Ubuntu 18.04 LTS 上安装 CCS v9.1:
然后 CCS 将自身升级到 v9.2。
在 CCS v9.1和 v9.2版本中、设置 RSE (远程系统资源管理器)连接时、我看不到"SSH 终端"选项。
有人说他重新启动了 PC 并解决了问题、但这对我来说不起作用。
请举手。
谢谢。
您好!
我正在研究它、也没有这个终端- CCS 已安装了 TM 终端 SSH 扩展。
一份报告提到需要安装其他组件、但它适用于较旧版本(MARS)-请检查:
https://aninternetpresence.net/2015/08/eclipse-mars-rse-terminal/
这使我产生了一个循环、用于安装以前的版本、重新安装现有版本等 然后、我右键单击连接的主图标、找到一个提到"打开终端"的选项。
该选项是否适合您?
如果不是、您可能需要执行相同的卸载和重新安装 TM 终端插件组件的过程。
-转至菜单 Help (帮助)--> About (关于)--> Installation Details (安装详细信息),然后找到列表末尾附近的 TM Terminal 组件。 单击"Uninstall (卸载)"按钮、然后按照说明进行操作。
-然后、转到 Eclipse 下载页面并找到 TM Terminal 4.4 (与 Eclipse Photon 兼容)。 将"更新站点"链接中显示的地址复制到剪贴板。
-打开菜单 Help (帮助)--> Install new software (安装新软件),然后单击按钮“Add (添加)”。 键入有意义的名称(例如 TM 终端更新)、并将更新站点地址粘贴到"位置"框中。 单击 Add (添加)、Eclipse 应检索更新站点的内容。
-确保选中"Show only software applicable to target environment"(仅显示适用于目标环境的软件)选项(您不想选择 Linux 或 macOS 组件)。
-选择"SDK"组件以外的所有组件并完成安装。
希望这对您有所帮助、
拉斐尔