This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BEAGLEBK:"SSH 终端"设置 RSE (远程系统资源管理器)连接时缺少选项。 适用于 CCS v9.1和 v9.2

Guru**** 2540050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/856705/ccs-beaglebk-ssh-terminals-option-missing-when-setting-rse-remote-system-explorer-connection-for-ccs-v9-1-and-v9-2

器件型号:BEAGLEBK

工具/软件:Code Composer Studio

我按照说明在 Ubuntu 18.04 LTS 上安装 CCS v9.1:

http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/linux/Foundational_Components_Tools.html#code-composer-studio

然后 CCS 将自身升级到 v9.2。

在 CCS v9.1和 v9.2版本中、设置 RSE (远程系统资源管理器)连接时、我看不到"SSH 终端"选项。

有人说他重新启动了 PC 并解决了问题、但这对我来说不起作用。

请举手。

谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在研究它、也没有这个终端- CCS 已安装了 TM 终端 SSH 扩展。

    一份报告提到需要安装其他组件、但它适用于较旧版本(MARS)-请检查:  

    https://aninternetpresence.net/2015/08/eclipse-mars-rse-terminal/

    这使我产生了一个循环、用于安装以前的版本、重新安装现有版本等 然后、我右键单击连接的主图标、找到一个提到"打开终端"的选项。

    该选项是否适合您?  

    如果不是、您可能需要执行相同的卸载和重新安装 TM 终端插件组件的过程。

    -转至菜单 Help (帮助)--> About (关于)--> Installation Details (安装详细信息),然后找到列表末尾附近的 TM Terminal 组件。 单击"Uninstall (卸载)"按钮、然后按照说明进行操作。

    -然后、转到 Eclipse 下载页面并找到 TM Terminal 4.4 (与 Eclipse Photon 兼容)。 将"更新站点"链接中显示的地址复制到剪贴板。  

    -打开菜单 Help (帮助)--> Install new software (安装新软件),然后单击按钮“Add (添加)”。 键入有意义的名称(例如 TM 终端更新)、并将更新站点地址粘贴到"位置"框中。 单击 Add (添加)、Eclipse 应检索更新站点的内容。

    -确保选中"Show only software applicable to target environment"(仅显示适用于目标环境的软件)选项(您不想选择 Linux 或 macOS 组件)。  

    -选择"SDK"组件以外的所有组件并完成安装。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Rafael、

    感谢您的回复。

    我决定使用"打开终端"图标(在工具栏上)打开终端。

    查尔斯