This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6747:TMS320C6747

Guru**** 2538330 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6747, OMAP-L137, CONTROLSUITE, TMDSOSKL137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/821213/ccs-tms320c6747-tms320c6747

器件型号:TMS320C6747
主题中讨论的其他器件: OMAP-L137controlSUITETMDSOSKL137

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们已购买 OMAP-L137/TMS320C6747浮点入门套件的 EVM 板。

该套件包含三张 CD/DVD

1) MontaVista Pro 5.0的 OMAP-L137/TMS320C6747演示版本

包括适用于-> MV PRO 5.0系统工具和目标文件系统的安装程序

(DVD 1包括 MontaVista Pro 5.0的演示版本

(DVD 2包括 OMAP L137 ARM/DSP 安装程序// XDC 工具// DSP Code Gen 工具...... 等)

2) OMAP-L137/TMS320C6747平台 CCS v3.3 IDE (DVD 3)

现在我们有 CCS 版本 v7.1.0 。如果我们要继续使用 CCS v7.1.0和 这两个安装程序(DVD 1包括 MontaVista Pro 5.0的演示版本)
(DVD 2包括 OMAP L137 ARM/DSP 安装程序// XDC 工具// DSP Code Gen 工具...... etc)。

Q1)它是否适用于 较新版本、或者我们是否仅安装了 CCS V3.3?

Q2)、对于 CCS 的 Windows 平台、我们必须安装 DVD 1或 DVD 2。

此致、

Ashrumochan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MontaVista Pro 5.0的第一个 DVD 演示版本是 TI 不支持的第三方软件、我无法说它是否与 CCS 的较新版本兼容。

    第二张 DVD 包括 OMAP L137 ARM/DSP 安装程序// XDC 工具// DSP Code Gen 工具...... ETC)我可以说这些可能是较旧的修订版本。 我建议使用此处提供的软件(XDCtools、CG 工具等):
     

    其他软件库可在产品文件夹中找到:
     

    我还想强调的是、如果您使用上述链接中的软件、建议使用所列与软件包兼容的 CCS 版本。

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    感谢您的回答。

    我安装了 Windows 相关软件并使用 CCSV7。

    安装后,但没有用于 C6747的 Starterware 或 C2000 controlSUITE 等示例文件。

    请给我发送 C6747Starterware 或相关示例驱动程序文件的链接吗?

    我之前在 PC 中安装了 C6748Starterware 如何将其用于 C6747EVM、请提出建议?

    此致、

    Ashrumochan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Starterware、正如我说过的、是过时的软件。 Processor SDK RTOS 中提供了一些示例、请查看以下用户指南:
      

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您谈论 Spectrum Digital 套件、即 TI 的 TMDSOSKL137、则可能需要购买 JTAG 仿真器。

    套件板具有较新的"免费"CCS 不支持的板载 JTAG 仿真器。 至少没有许可证。

    CD 上的 CCSV3.3经过专门的预许可、可支持板载 JTAG。

    我将一些 C6748 Starterware 项目移植到 C6747 (仅在3.3中)。 它在这个论坛上的某个位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的王先生:

    正如您所说 的、"free" CCS 不支持..但是它的工作正常、我也能够使用 XDX100V3仿真器进行调试。

    我已经安装了 CCSv3.3、但它在安装后要求从没有选择的任何处理器系列中进行选择。

    选择 TMS320C67XX 后、它会提示找不到路径。

    "Plz Clarify (澄清问题)"可能是什么?

    此致、

    Ashrumochan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如错误消息所述,这可能是安装问题。 您是否尝试删除当前 CCS 版本并安装新版本?

    此致、
    Yordan