This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:AM3354 Linux-processor-SDK do _create_srccipk 失败

Guru**** 2035740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/853020/am3354-am3354-linux-processor-sdk-do_create_srcipk-fails

器件型号:AM3354

您好!

当我构建"MACHINE=AM335x-EVM bitbake Arago-base-tisdk-image"时、遇到以下错误、如何修复? 有人可以帮个忙吗? 谢谢!

正在加载高速缓存:100%|################################################################################################## | ETA:00:00:00

已从依赖关系缓存加载2936个条目。
警告:没有适用于以下各项的配方:
/home/huangfei/develop/arago/building/tisdk/sources/meta-processor-sdk/recipes-core/udev/udev_182.bbappend
注:解决任何缺失的任务队列相关性

编译配置:
Bb_version ="1.30.0"
Build_SYS ="x86_64 Linux 版"
NATIVELSBSTRING ="Debian-9.1"
Target_SYS ="ARM-Linux-gnueabi"
机器="AM335x-EVM"
DIASTRO ="Arago"
DISTR_VERSION ="2016.10"
TUNE_FUNCures ="arm armv7a VFP thumb neon callconvention-hard "
TARGET_FPU ="硬"
meta-processor-sdk ="标题:3678d672c9c47a646897286281d4260ac4ace960"
meta-arago-distro
meta-Arago-Extras ="标题:76381bbc10b93ffc6c014154814872b170b93796"
meta-qt5 ="头:2b1871f0d139dc3caaa779a32a1931409c245a36"
元网络
meta ruby
Meta-python
Meta-OE
meta-gnome ="头:851a064b53dca3b14dd33eaaaca9573b1a36bf0e"
meta-ti ="头:d8aa76970a0ba48762c631dfd79dbed49222373b"
meta-linaro-toolchain
meta-optee ="标题:9b616ce6d4293387d254f36800389b2910895420"
meta ="标题:28da89a20b70f2bf0c85da6e8af5d94a3b7d76c9"

注:准备 RunQueue
注:执行 SetScene 任务
注:执行 RunQueue 任务
当前1个正在运行的任务(1867、共3390个):
0:linux-processor-sdk-4.4.4.32.+gitAUTOINC+adde2ca9f8-r22c do_create_srcipk (pid 1463)
mknod 没有实际函数:/home/huangfei/develop/arago/building/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/../lib/pseudo/lib64/libpseudo.so:未定义符号:mknod
mknodat 没有实际函数:/home/huangfei/develop/arago/building/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/../lib/pseudo/lib64/libpseudo.so:未定义符号:mknodat
mknod 没有实际函数:/home/huangfei/develop/arago/building/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_64-linux/usr/bin/../lib/pseudo/lib64/libpseudo.so:未定义符号:mknod
错误:linux-processor-sdk-4.4.4.32.+gitAUTOINC+adde2ca9f8-r22c do_create_srcipk:函数失败:do_create_srcipk (日志文件位于/home/huangfei/develop/arago/building/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/linux-processor-sdk/4.4.32 +gitAUTOINC+adde2ca9f8-r22c/temp/log.do_def_srcipk.1463)
错误:故障日志文件存储在:/home/huangfei/develop/arago/building/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/linux-processor-sdk/4.4.32 +gitAUTOINC+adde2ca9f8-r22c/temp/log.do_create_srcipk.1463中
日志数据如下:
|调试:执行 python 函数 sstate_task_prefunc
|调试:Python 函数 sstate_task_prefunc 已完成
|调试:执行 shell 函数 do _create_srcipk
|克隆到'/home/huangfei/develop/arago/building/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/linux-processor-sdk/4.4.32 +gitAUTOINC+adde2ca9f8-r22c/temp-git-lish-clony'中...
|远程:错误:充气:数据流错误(错误的数据检查)
| REMOTE:错误:无法从/home/huangfei/develop/arago/building/tisdk/downloads/git2/git.ti.com.processor-sdk.processor-sdk-linux.git/objects/pack/pack-823a4a591ace78c157b5297f3edb7b20b7b54680.pack 解压偏移435900272处的压缩增量
|远程:错误:无法读取对象 a72065ed64d14aeb3d8504221af3ed6925576c6a,偏移量为/home/huangfei/develop/arago/building/tisdk/downloads/git2/git.ti.com.processor-sdk.processor-sdk-linux.git/objects/pack/pack-823a4a591ace78c157b5297f3edb7b20b7b54680.pack 中的435900268
|远程:致命:包装对象 a72065ed64d14aeb3d8504221af3ed6925576c6a (存储在/home/huangfei/develop/arago/building/tisdk/downloads/git2/git.ti.com.processor-sdk.processor-sdk-linux.git/objects/pack/pack-823a4a591ace78c157b5297f3edb7b20b7b54680.pack 中)已损坏
|错误:Git 上载包:Git-pack-objects 因错误而死亡。
|致命:Git 上载包:由于远程侧可能存在存储库损坏而中止。
|远程:由于远程侧可能存在存储库损坏而中止。
|致命:EOF 早期
|致命:索引包失败
|警告:/home/huangfei/develop/arago/building/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/linux-processor-sdk/4.4.32 +gitAUTOINC+adde2ca9f8-r22c/temp/run.do_create_srcipk.1463:1从'git clone --depth 400 --branch processor-sdk-linux-03.02.00文件://$PWD/.git $gitshallowclone '中退出128
|错误:函数失败:do_create_srcipk (日志文件位于/home/huangfei/develop/arago/building/tisdk/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/am335x_evm-linux-gnueabi/linux-processor-sdk/4.4.32 +gitAUTOINC+adde2ca9f8-r22c/temp/log.do_create_srcipk.1463)
错误:任务57 (/home/huangfei/develop/arago/building/tisdk/sources/meta-processor-sdk/recipes-kernel/linux/linux-processor-sdk_4.4.bb、do _create_srcipk)失败、退出代码为"1"
注意:任务摘要:1957年尝试的任务、其中1861不需要重新运行、1个失败。
等待0个正在运行的任务完成:

摘要:1个任务失败:
/home/huangfei/develop/arago/building/tisdk/sources/meta-processor-sdk/recipes-kernel/linux/linux-processor-sdk_4.4.bb、do _create_srccipk
摘要:显示了1条警告消息。
摘要:显示1条错误消息、返回非零退出代码。