This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3354:任何人都将 netmap 支持移植到 AM3354 Linux

Guru**** 2618795 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/580662/linux-am3354-anybody-ported-netmap-support-to-am3354-linux

器件型号:AM3354

工具/软件:Linux

大家好、

我们 在具有 eMMC 和2个1Gbps 以太网端口的嵌入式应用中使用 AM3354。  网络性能不如预期。  我们尝试启用对 AM3354 Linux 4.4.19的 netmap 支持。  'netmap'由 Luigi Rizzo 教授设计

是否有人为 AM335x Linux 完成了这项工作?

谢谢!

Richard Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    否这一点尚未通过 Sitara 器件验证。 您能否更详细地分享网络的问题?

    此致、
    Yordan