This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5728:pdkProjectCreate 在没有 EDMA3的情况下无法正常工作

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/854056/ccs-am5728-pdkprojectcreate-not-working-without-edma3

器件型号:AM5728
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

使用版本  

尝试运行 pdkProjectCreateI 时,出现以下错误:

Andre@Ander-Ubuntu VirtualBox:~/ti/pdk_am57xx_1_0_16/packages ./pdkProjectCreate.sh AM572x evmAM572x 小 SPI 所有 DSP
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
配置:
SoC:AM572x
板:evmAM572x
ENDIAN:小
模块:SPI
project_type:所有
处理器:DSP
pdk_short_name:/home/andre/ti/pdk_am57xx_1_0_16/packages
================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
正在检查配置...
pdk_PARTNO:AM572X
pdk_Eclipse_ID:com.ti.pdk.am57xx
rtsc_platform_name:ti.platforms.evmAM572X
rtsc_target:ti.targets.elf.c66
ccs_device:com.ti.ccstudio.deviceModel.C6000.GenericC64xPlusDevice

检测 PDK 中的所有工程并将其导入工作区/home/andre/ti/pdk_am57xx_1_0_16/packages/MyExampleProjects
检测到 Project ./MCSPI_Loopback_evmAM572x_c66xExampleProject.txt

-----------------
正在创建项目'MSPI_Loopback _evmAM572x_c66xExampleProject'……

注意:当前未安装编译器版本'8.3.2'! -默认为'8.3.3'。

!错误:未知产品类型 ID 'com.ti.sdo .edma3'!
注:请参阅以下可用产品类型 ID 列表(方括号中的显示名称仅供参考):

com.ti.rtsc.openmp [am57xx OpenMP* com.ti.pdk.am57xx
[am57xx pdk]
com.ti.cti.ctoolslib [CTOOLS 库]
ti.mas dSPLIB.c66x [dsplLIB C66x]
com.rtsc.practs.ti.practs.com][dcsi c66x.com.practs.com.rts/spracts.com][dcs.practs.com.practs.com/dcs.microcontrollers.microcontrollers.cc.rts.com][dcs.rts.com.rts.com.rts.com.rts.com.rts/spracts.com][dcs.rts/spracts.com.rts.com.rts/spracts.com.microcontrollers.rts.com/dcs.rts.com/dcs.rts.com/dcs.cc.cc.cc.cc.rts.com.cc.rts.com.rts.com.cc.rts.com.rts.com]









作业应通过在关闭期间安排的插件取消:com.ti.ccstudio.devicemodel.DeviceModelLoader$InitializationJob$3
复制 macros.ini
项目生成完成

事实证明、由于某种原因、EDMA3库未自动添加到 CCS 中。 我必须手动添加 EDMA 库以更正此错误。