请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 Thread 中讨论的其他器件:CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
使用版本
尝试运行 pdkProjectCreateI 时,出现以下错误:
Andre@Ander-Ubuntu VirtualBox:~/ti/pdk_am57xx_1_0_16/packages ./pdkProjectCreate.sh AM572x evmAM572x 小 SPI 所有 DSP ==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================== 配置: SoC:AM572x 板:evmAM572x ENDIAN:小 模块:SPI project_type:所有 处理器:DSP pdk_short_name:/home/andre/ti/pdk_am57xx_1_0_16/packages ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ 正在检查配置... pdk_PARTNO:AM572X pdk_Eclipse_ID:com.ti.pdk.am57xx rtsc_platform_name:ti.platforms.evmAM572X rtsc_target:ti.targets.elf.c66 ccs_device:com.ti.ccstudio.deviceModel.C6000.GenericC64xPlusDevice 检测 PDK 中的所有工程并将其导入工作区/home/andre/ti/pdk_am57xx_1_0_16/packages/MyExampleProjects 检测到 Project ./MCSPI_Loopback_evmAM572x_c66xExampleProject.txt ----------------- 正在创建项目'MSPI_Loopback _evmAM572x_c66xExampleProject'…… 注意:当前未安装编译器版本'8.3.2'! -默认为'8.3.3'。 !错误:未知产品类型 ID 'com.ti.sdo .edma3'! 注:请参阅以下可用产品类型 ID 列表(方括号中的显示名称仅供参考): com.ti.rtsc.openmp [am57xx OpenMP* com.ti.pdk.am57xx [am57xx pdk] com.ti.cti.ctoolslib [CTOOLS 库] ti.mas dSPLIB.c66x [dsplLIB C66x] com.rtsc.practs.ti.practs.com][dcsi c66x.com.practs.com.rts/spracts.com][dcs.practs.com.practs.com/dcs.microcontrollers.microcontrollers.cc.rts.com][dcs.rts.com.rts.com.rts.com.rts.com.rts/spracts.com][dcs.rts/spracts.com.rts.com.rts/spracts.com.microcontrollers.rts.com/dcs.rts.com/dcs.rts.com/dcs.cc.cc.cc.cc.rts.com.cc.rts.com.rts.com.cc.rts.com.rts.com] 作业应通过在关闭期间安排的插件取消:com.ti.ccstudio.devicemodel.DeviceModelLoader$InitializationJob$3 复制 macros.ini 项目生成完成
事实证明、由于某种原因、EDMA3库未自动添加到 CCS 中。 我必须手动添加 EDMA 库以更正此错误。