请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM368 您好!
我们希望使用 DM368对(h264)视频进行编码、但我们不想使用 Linux 操作系统、而只使用 RTOS。
这是可行的、我们如何开发我们的系统? 是否有任何文档可帮助我们 在不使用 Linux 操作系统的情况下通过 HDVICP 开发 h264视频编码程序?
如果有任何处理器在没有 Linux 操作系统的情况下运行 h264、请帮助我们。