This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:H264编码器

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/853393/tms320dm368-h264-encoder

器件型号:TMS320DM368

您好!

我们希望使用 DM368对(h264)视频进行编码、但我们不想使用 Linux 操作系统、而只使用 RTOS。

这是可行的、我们如何开发我们的系统? 是否有任何文档可帮助我们 在不使用 Linux 操作系统的情况下通过 HDVICP 开发 h264视频编码程序?

如果有任何处理器在没有 Linux 操作系统的情况下运行 h264、请帮助我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saman:

    此产品没有持续的直接 TI 设计支持。 如需在设计过程中获得支持、您可以联系以下第三方之一:D3 Engineering、elnfochips, Ittiam Systems, Path Partner Technology,或 Z3 Technologies。

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/813421

    此致、
    帕维尔