This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:DDR3B 是否可以设置为32位?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/823709/66ak2h14-does-ddr3b-could-be-setup-at-32-bit

器件型号:66AK2H14

大家好!

我正在尝试在32位中设置 DDR3B、您是否有任何代码示例以继续。

此致、

François μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看 了 ccs_base\emulation\boards\xtcievmk2x\gel 下的 GEL 文件、我们始终将 DDR3B 设置为64位。 让我检查一下我们是否有任何32位示例。

    此致、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我使用没有以下定义的文件:

    #define DDR3B_BASE_ADDR (0x21020000)
    #define DDR3B_STATUS  (*(int*)(DDR3B_BASE_ADDR + 0x00000004))
    #define DDR3B_SDCFG   (*(int*)(DDR3B_BASE_ADDR + 0x00000008))
    #define DDR3B_SDRFC   (*(int*)(DDR3B_BASE_ADDR + 0x00000010))
    #define DDR3B_SDTIM1  (*(int*)(DDR3B_BASE_ADDR + 0x00000018))
    #define DDR3B_SDTIT2  (*(int*)(DDR3B_BASE_ADDR + 0x0000001C)
    #define DDR3B_SDTIM3  (*(int*)(DDR3B_BASE_ADDR + 0x00000020))
    #define DDR3B_SDTIM4  (*(int*)(DDR3B_BASE_ADDR + 0x00000028))
    #define DDR3B_ZQCFG   (*(int*)(DDR3B_BASE_ADDR + 0x000000C8)
    #define DDR3B_TMPALRT (*(int*)(DDR3B_BASE_ADDR + 0x000000CC))
    #define DDR3B_DDRPHYC (*(int*)(DDR3B_BASE_ADDR + 0x000000E4)


    #define DDR3B_PHY_CFG_BASE (0x02328000)
    #define DDR3B_PIR   (*(int*)(DDR3B_PHY_CFG_BASE + 0x00000004))
    #define DDR3B_PGCR0 (*(int*)(DDR3B_PHY_CFG_BASE + 0x00000008))
    #define DDR3B_PGCR1 (*(int*)(DDR3B_PHY_CFG_BASE + 0x0000000C)
    #define DDR3B_PGCR2 (*(int*)(DDR3B_PHY_CFG_BASE + 0x0000008C))
    #define DDR3B_PGSR0 (*(int*)(DDR3B_PHY_CFG_BASE + 0x00000010))
    #define DDR3B_PGSR1 (*(int*)(DDR3B_PHY_CFG_BASE + 0x00000014))
    #define DDR3B_PTR0  (*(int*)(DDR3B_PHY_CFG_BASE + 0x0000001C)
    #define DDR3B_PTR1  (*(int*)(DDR3B_PHY_CFG_BASE + 0x00000020))
    #define DDR3B_PTR2  (*(int*)(DDR3B_PHY_CFG_BASE + 0x00000024))
    #define DDR3B_PTR3  (*(int*)(DDR3B_PHY_CFG_BASE + 0x00000028))
    #define DDR3B_PTR4  (*(int*)(DDR3B_PHY_CFG_BASE + 0x0000002C)
    #define DDR3B_DSGCR (*(int*)(DDR3B_PHY_CFG_BASE + 0x00000040))
    #define DDR3B_DCR   (*(int*)(DDR3B_PHY_CFG_BASE + 0x00000044))
    #define DDR3B_MR0   (*(int*)(DDR3B_PHY_CFG_BASE + 0x00000054))
    #define DDR3B_MR1   (*(int*)(DDR3B_PHY_CFG_BASE + 0x00000058))
    #define DDR3B_MR2   (*(int*)(DDR3B_PHY_CFG_BASE + 0x0000005C)
    #define DDR3B_DTCR  (*(int*)(DDR3B_PHY_CFG_BASE + 0x00000068))
    #define DDR3B_DTPR0 (*(int*)(DDR3B_PHY_CFG_BASE + 0x00000048))
    #define DDR3B_DTPR1 (*(int*)(DDR3B_PHY_CFG_BASE + 0x0000004C))
    #define DDR3B_DTPR2 (*(int*)(DDR3B_PHY_CFG_BASE + 0x00000050))
    #define DDR3B_PLLCR (*(int*)(DDR3B_PHY_CFG_BASE + 0x00000018))

    #define DDR3B_ZQ0CR1 (*(int*)(DDR3B_PHY_CFG_BASE + 0x00000184)
    #define DDR3B_ZQ1CR1 (*(int*)(DDR3B_PHY_CFG_BASE + 0x00000194)
    #define DDR3B_ZQ2CR1 (*(int*)(DDR3B_PHY_CFG_BASE + 0x000001A4))
    #define DDR3B_ZQ3CR1 (*(int*)(DDR3B_PHY_CFG_BASE + 0x000001B4))

    #define DDR3B_TEST_START_ADDRESS (0x60000000)

    #define DDR3B_TEST_END_ADDRESS  (DDR3B_TEST_START_ADDRESS +(4 * 100))

    #define DDR3B_BASE_ADDRESS           0x60000000

    这说明了 DDR3B 无法初始化。

    感谢您抽出宝贵时间帮我解决问题。

    此致、

    François μ A