主题中讨论的其他器件:AM5749、 AM5746、 AM5706、 AM5708
工具/软件:Linux
您好!
我们有一个"ASSY 516620 - VAYU 视觉应用板"。
我们的目标是构建一个包含 tidl 示例的 Linux 映像。
为了构建 Linux 系统-我们使用 了 VisionSDK_Linux_DevelopmentGuide.pdf 中描述的指令。
VisionSDK 版本为 03_06_00_00。
我们构建并运行的 Linux 映像没有问题。
但是、我们希望运行此处描述的 tidl 示例: http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/linux/Foundational_Components_TIDL.html
上面的链接与 Processor SDK 06_00_00_07相关、我们的电路板似乎不在支持列表中:
- AM5749 (2个 EVE + 2个 C66x DSP)
- AM5746 (2xC66x DSP)
- AM572x (2xC66x DSP)
- AM571x (1xC66x DSP)
- AM5706 (1xC66x DSP)
- AM5708 (1xC66x DSP)
我们要运行的示例包括:
- IMagenet 分类
- 分割
- SSD_Multibox
- 分类和分类筛选
- 单元测试
但是、它们不是我们使用 VisionSDK 版本03_06_00_00创建的映像的一部分 。
而是提供了 vision_sdk_load.sh 和 apps.out -但没有 tidl。
问题:
- 我们是否应该使用 TI SDK 而不是 VisionSDK、并重复整个累积过程、尽管器件未列出? 在这种情况 下-我们需要知道应该使用哪些标志和环境变量
-
如果没有、我们应该怎么做才能导入和构建这些示例、或者在 EVM 上导入它们等效的示例
谢谢你