This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:在 VAYU 视觉应用板上运行 Linux TIDL 示例

Guru**** 2540600 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5749, AM5746, AM5706, AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/820498/linux-tda2evm5777-running-linux-tidl-exmaples-on-vayu-vision-application-board

器件型号:TDA2EVM5777
主题中讨论的其他器件:AM5749AM5746AM5706AM5708

工具/软件:Linux

您好!

我们有一个"ASSY 516620 - VAYU 视觉应用板"。

我们的目标是构建一个包含 tidl 示例的 Linux 映像。

为了构建 Linux 系统-我们使用 了 VisionSDK_Linux_DevelopmentGuide.pdf 中描述的指令。

VisionSDK 版本为 03_06_00_00。

我们构建并运行的 Linux 映像没有问题。

但是、我们希望运行此处描述的 tidl 示例: http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/linux/Foundational_Components_TIDL.html

上面的链接与 Processor SDK 06_00_00_07相关、我们的电路板似乎不在支持列表中:

  • AM5749 (2个 EVE + 2个 C66x DSP)
  • AM5746 (2xC66x DSP)
  • AM572x (2xC66x DSP)
  • AM571x (1xC66x DSP)
  • AM5706 (1xC66x DSP)
  • AM5708 (1xC66x DSP)

我们要运行的示例包括:

  • IMagenet 分类
  • 分割
  • SSD_Multibox
  • 分类和分类筛选
  • 单元测试

但是、它们不是我们使用 VisionSDK 版本03_06_00_00创建的映像的一部分 。

而是提供了 vision_sdk_load.sh 和 apps.out -但没有 tidl。

问题:

  1. 我们是否应该使用 TI SDK 而不是 VisionSDK、并重复整个累积过程、尽管器件未列出? 在这种情况 下-我们需要知道应该使用哪些标志和环境变量
  2. 如果没有、我们应该怎么做才能导入和构建这些示例、或者在 EVM 上导入它们等效的示例

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 Vision SDK 中、我们不支持 Linux 上的 TIDL。

    但在3.07版本中、我们在 Linux 上添加了一些 tidl usecase、但它使用 tidl algo 作为 openvx 节点、仅使用1个 EVE。

    因此、对于 OD 用例、性能为5 FPS。

    此致、

    Anuj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anuj、

    所以、

    如果我正确理解您-

    如果我错了、请纠正我的问题

    Yoav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您所提到的文档与 VISION SDK 无关、与处理器 SDK 相关。

    如果您想在 Linux 上运行 tidl、或者您可以在 Linux 上移植 BIOS 用例、则必须在 VISION SDK 中继续保持5fps。

    但是 TI 尚未这样做、因此您将无法获得任何支持、但某些客户已成功完成此操作、因此这是可能的。

    如果您需要对文档进行任何澄清、请使用处理器 SDK 标题创建单独的线程、以便 PSDK 的任何专家都能提供帮助。

    此致、

    Anuj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Anuj

    您的答案很好、很清楚。

    我将跟踪您向我的经理提供的信息。

    此致、

    Yoav